Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Solarenergieerzeugung

energy efficiency
Unterstützung der ständig wachsenden Solarenergieerzeugung

Es wird immer mehr Solarenergie genutzt. Die International Energy Association berichtete, dass Solarenergie im Jahr 2021 eine der am schnellsten wachsenden Methoden zur Erzeugung erneuerbarer Energien war. Nur Windenergie wuchs noch schneller.

UNTERSTÜTZUNG DER SOLARENERGIEERZEUGUNG – VOM SONNENSTRAHL BIS IN UNSERE HÄUSER UND UNTERNEHMEN

Es wird immer mehr Solarenergie genutzt. Die International Energy Association berichtete, dass Solarenergie im Jahr 2021 eine der am schnellsten wachsenden Methoden zur Erzeugung erneuerbarer Energien war. Nur Windenergie wuchs noch schneller. Auf der ganzen Welt investieren Einzelpersonen, Unternehmen und sogar Länder in diese Technologie. Das Ziel besteht darin, Treibhausgasemissionen zu neutralisieren und eine nachhaltigere, auf Elektroenergie basierende Zukunft zu schaffen. Die Zahl der Solaranlagen bei amerikanischen Unternehmen hat sich seit 2019 verdoppelt.

Das Prinzip von Solarenergie scheint auf den ersten Blick simpel – wandle Energie von der Sonne in Elektrizität um, die wir nutzen können – der eigentliche Prozess erfordert jedoch eine Vielzahl von elektrischen Systemen, und nVent unterstützt diesen Prozess an mehreren Stellen.

WIE FUNKTIONIERT SOLARENERGIE

Der erste Schritt in diesem Prozess ist auch der am offensichtlichste. Wenn Sie an „Solarenergie" denken, kommen Ihnen Felder voller Photovoltaik-Module in den Sinn, die in Richtung Sonne geneigt oder auf dem Dach eines Wohn- oder Gewerbegebäudes installiert sind. PV-Module sind jedoch erst der Anfang. Die von der Sonne abgestrahlte Energie muss erst verändert und umgeformt werden, bevor wir mit dieser Energie Lampen, Computerladegeräte und Elektrofahrzeuge speisen können.

Bei großen Solaranlagen muss die von mehreren „Strängen", auch „Strings" genannt, von PV-Modulen abgegebene Energie zusammengeführt und umgeformt werden. Die Energie muss in einer Form vom Solarfeld abgegeben werden, dass ein Anschluss an das Stromnetz mit der korrekten Spannung und der korrekten Stromstärke möglich ist. Für Managen und Konsolidierung dieser großen Energiemengen werden Combiner benötigt, die Gleichstrom aus verschiedenen Strängen aufnehmen und anhand von Leistungsblöcken zusammengruppiert werden. In einer Combinerbox wird der Gleichstrom entgegengenommen und in größere Leiter eingespeist.

Dieses Zusammenführen von Energie aus vielen Solarmodulen ist jedoch nur ein Teil des Puzzles. PV-Module erzeugen Gleichstrom (DC). „Gleichstrom" bedeutet, dass der Strom mit einer konstanten Spannung in nur eine Richtung fließt. Unser Stromnetz verwendet jedoch Wechselstrom (AC). Bei Wechselstrom wechselt die Spannung im Stromkreis zwischen positiver und negativer Polarität hin und her, und der Strom fließt in beide Richtungen. Damit wir diese Elektroenergie nutzen können, muss sie von Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt werden.

Nachdem die von PV-Modulen abgegebene Energie mithilfe von Combinerboxen zu einem einzigen Strom von Elektrizität zusammengefasst wurde, fließt dieser eine Strom durch einen Wechselrichter. Dieser Wechselrichter wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom um. Nach dieser Umwandlung kann diese Elektroenergie gefahrlos und mit hohem Wirkungsgrad in das Stromnetz eingespeist werden.

WO KOMMT NVENT INS SPIEL?

Eine der wichtigsten Komponenten von nVent in Solarenergieanwendungen sind die Combinerboxen. Die Lösungen von nVent spielen eine wichtige Rolle, sowohl beim Zusammenführen der vielen Energiestränge als auch beim Schutz der gesamten Abläufe vor Bedrohungen aus der Umwelt.

nVent stellt perfekt für Solarenergieanwendungen geeignete nichtmetallische Gehäuse her. Auch Außengehäuse von Combinerboxen werden von nVent hergestellt. Nichtmetallische Materialien sind möglicherweise haltbarer und korrosionsbeständiger als Metallgehäuse. Daher sind nichtmetallische Gehäuse meist besser für die rauen Umgebungen geeignet, in denen viele Solarfelder installiert werden. Darüber hinaus bieten diese Gehäuse eine bessere Dämmung gegen die Wärme der Sonne – ein wichtiger Aspekt, da Technik zur Erzeugung von Solarenergie (verständlicherweise) an sehr warme und sonnige Orte platziert werden.

Jedoch können sich die Solarfeldtechniker*innen darauf verlassen, dass die Lösungen von nVent für mehr als nur für den Schutz wichtiger technischer Komponenten sorgen. Mit unseren flexiblen Stromschienenleitern in Verbindung mit unseren Stromverteilungsblöcken und Überspannungsschutzvorrichtungen können sichere und zuverlässige Combinerboxen realisiert werden.

Große PV-Arrays sind weitläufige, umfangreiche elektrotechnische Systeme, die ständig der Umwelt und dem Wetter ausgesetzt sind. Die Lösungen von nVent für Erdung und Potentialausgleich spielen bezüglich Sicherheit und Betrieb dieser Arrays eine entscheidende Rolle. Diese Lösungen schützen Solaranlagen vor Schäden durch Blitzschlag oder Fehlerströme.

Unsere flexiblen Sammelschienen können zudem auf eine Weise gebogen und gedreht werden, die bei Lösungen mit herkömmlichen Kabeln nicht möglich ist. Das ergibt größere Flexibilität bei der Auslegung und eine kleinere Stellfläche für Combinerboxen. Viele unserer Lösungen können vor Auslieferung an Kundenvorgaben angepasst und daher vom ausführenden Fachbetrieb schnell und einfach installiert werden. Zudem finden Sie bei uns auch Produkte wie Snap Clips, Metall-Kabelbügel und J-Haken sowie ein komplettes Sortiment an Gitterrinnen, gelochte Kabelrinnen und Kabelleitern an, mit denen Sie Kabel verlegen und Systeme gut organisiert und geschützt halten können.

nVent produziert auch Kühllösungen für Wechselrichter – Geräte, die tagtäglich stundenlang rauem Sonnenlicht ausgesetzt sind, müssen vor Hitze geschützt werden. Unsere Kühllösungen sorgen dafür, dass diese entscheidenden Geräte sicher und störungsfrei funktionieren.

Das Wachstum bei Solarenergie wird sich nur fortsetzen, wenn wir den Weg des Aufbaus einer nachhaltigeren und auf Elektroenergie basierenden Welt weitergehen. Die Nutzung der Sonne als Energiequelle ist ein entscheidender Faktor bei der Reduzierung unserer Treibhausgasemissionen und bei der Verringerung unserer Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Ressourcen, wie Kohle und fossile Brennstoffe. Länder, Unternehmen und Einzelpersonen arbeiten gemeinsam am Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energien. nVent kommt dabei eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung zu, dass die von der Sonne ausgestrahlte Energie gefahrlos und mit hohem Wirkungsgrad in von uns nutzbaren elektrischen Strom umgewandelt werden kann.

Time and Labour Savings

Neue Ideen für den Schutz von Umspannwerken

Die früheren Methoden zum Schutz von Umspannwerken sind möglicherweise nicht mehr geeignet, da die erneuerbaren Energien immer höhere Anforderungen an die Netzinfrastruktur stellen.

Mehr erfahren

Resiliency and Protection

nVent Einblicke: Innovation und Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

Erfahren Sie von Aravind Padmanabhan, CTO von nVent, wie wir die Herausforderungen unserer Kunden in der Rechenzentrumsbranche diagnostizieren und Lösungen konzipieren.

Mehr erfahren