Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Innovationen im Bereich der Solarenergie

Energy Storage Solar Panel
Kundenerfolgsgeschichte
Innovationen im Bereich der Solarenergie

EPEC/QT verändert die Solarbranche durch den Einsatz von nVent Lösungen

Kontakt
Driving Innovation

Partnerschaft mit EPEC/QT für effizientere Solaranlagen

Da die Welt immer stärker elektrifiziert wird, ist die Branche der erneuerbaren Energien ein Wachstumsmarkt, in dem die Nachfrage voraussichtlich steigen wird. Dies setzt Unternehmen, die Solarenergielösungen anbieten, unter Druck, effizientere und effektivere Anlagen zu entwickeln.

Sonnenenergie wird zur Versorgung von Wohnhäusern und Unternehmen in Strom umgewandelt. Dieser komplizierte Prozess erfordert den Einsatz zahlreicher präzise kalibrierter Geräte. Darüber hinaus suchen Solarenergieunternehmen Standorte mit beständiger Sonneneinstrahlung. Das bedeutet, dass Solarfelder oft in rauen Umgebungen gebaut werden, die schwer zu erreichen sind. Die Wartung dieser abgelegenen Standorte kann teuer sein. Deswegen ist der Schutz empfindlicher Geräte von entscheidender Bedeutung.

nVent unterstützt seine Kunden dabei, wichtige Innovationen in der Branche der erneuerbaren Energien zu realisieren. EPEC Solutions (EPEC) und QT Corporation (QT), bekannt als EPEC/QT, bieten effiziente und platzsparende Solarstrommodul-Lösungen wie AC-Combiner-Schalttafeln, Combiner und Recombiner. Das Unternehmen nutzt die Technologien von nVent, um Platz zu sparen, Effizienz zu steigern und Kosten zu senken, ohne dabei Kompromisse bei der Zuverlässigkeit einzugehen.

Effiziente Beschaffung spart Zeit und Ressourcen

AC-Combiner sind eine wichtige Komponente von Solarenergiesystemen. Sie bündeln die Energie mehrerer Reihen von Solarmodulen, sodass sie in einen Transformator und dann in lokale Stromnetze eingespeist werden kann. Die Combiner sind ein Kernstück des Geschäfts von EPEC/QT.

Ingenieure von EPEC/QT verwenden die verlässlichsten und effizientesten Komponenten für ihre Combiner und bieten somit ihren Kunden die fortschrittlichste Technologie. Dazu gehören viele technische Komponenten: Leitungen für den Energietransport, Überspannungsschutzvorrichtungen und Isolatoren zur elektrischen Sicherheit sowie Gehäuse zum Schutz vor rauen Witterungsbedingungen.

Die richtigen Teile von vielen verschiedenen Lieferanten zu finden, kann eine Herausforderung sein. EPEC/QT arbeitete mit Vertretern und Vertriebspartnern von nVent zusammen, um mehrere Gehäuse, Stromleiter, Isolatoren und Überspannungsschutzgeräte von nVent zu erwerben. Hierdurch konnte EPEC/QT den Beschaffungs- und Produktionsprozess für seine Combiner erheblich optimieren. Zudem reduziert der Einsatz von maßgeschneiderten nVent Produkten den Arbeitsaufwand bei EPEC/QT und verringert den Lagerbestand.


Effizienz und Nachhaltigkeit

Innovative Combiner von EPEC/QT sind preiswert und platzsparend. So reduzieren z. B. die UL 891 AC-Combiner den Platzbedarf um bis zu 40 %. Somit kann der verfügbare Platz effizienter zur Erzeugung von erneuerbarer Energie genutzt werden.

Bei der Entwicklung seiner AC-Combiner-Technologie war es für EPEC/QT wichtig, ein innovatives Gehäuse zu finden. Für die Ingenieure des Unternehmens war es dabei entscheidend, dass die kritischen Komponenten verlässlich geschützt und gleichzeitig der Platzbedarf weitmöglichst reduziert wird. EPEC/QT hat in Zusammenarbeit mit nVent ein maßgeschneidertes Gehäuse entwickelt, in dem das gesamte Kombinations- und Schalttafelsystem untergebracht ist. Die Wahl fiel deshalb auf nVent, weil das Gehäuse den spezifischen Qualitätsansprüchen der Solarbranche entspricht und eine hohe Wertigkeit besitzt.

Um den Platzbedarf für die Steuerung zu optimieren, entschieden sich die Ingenieure von EPEC/QT darüber hinaus, Anschlüsse aus Kupfer im Combiner durch nVent flexible Stromschienen und geflochtene IBSB-Stromverbinder zu ersetzen. Diese nVent Leiter sind platzsparender und kosteneffizienter als Sammelschienen aus Kupfer und bieten eine bessere Leitfähigkeit. Da sie von nVent auf die konkreten Anwendungsgebiete von EPEC/QT angepasst worden sind, reduzieren sie zudem die Produktionsdauer und den Arbeitsaufwand, da sie nicht erst vor Ort zugeschnitten und gebogen werden müssen. Dadurch kann EPEC/QT einen geringeren Bestand an Kupfer führen und den Materialabfall minimieren.

„Mit seinem Fokus auf Innovation und Qualität setzt nVent weiterhin neue Maßstäbe in der Branche“, so Mark Sauls, Vice President von EPEC.

Mit den Produkten von nVent in seinen Combinern kann EPEC/QT seine Kunden beliefern und sich weiterhin auf die Entwicklung innovativer Lösungen konzentrieren, die die Solarenergiebranche vorantreiben. nVent unterstützt seine Kunden dabei, wichtige Innovationen für eine nachhaltigere und elektrifizierte Welt zu realisieren, indem es neue Technologien ohne Einbußen bei der Zuverlässigkeit bereitstellt. Unsere Lösungen bieten Ausfallsicherheit, Schutz und Sicherheit für kritische Systeme und Infrastrukturen auf der ganzen Welt und maximieren gleichzeitig die Produktivität unserer Kunden.

GANZE FALLSTUDIE LESEN →

nVent Insight: Wie kommt die Sonnenenergie in Ihre Steckdosen?

Bei der Solarenergiegewinnung fangen die Solarmodule Sonnenstrahlen ein und wandeln diese in Gleichstrom um. Der Gleichstrom wird dann in einem Strangwechselrichter in Wechselstrom umgewandelt. Der „Strangwechselrichter“ heißt so, weil mehrere „Stränge“ von Solarmodulen an ihn angeschlossen sind. In der Regel sind 12 bis 24 Stränge mit etwa 30 Solarmodulen an jeden Strangwechselrichter angeschlossen.

Der erzeugte Wechselstrom aus den Strangwechselrichtern fließt dann in eine AC-Schaltanlage. In der Solarenergiebranche wird diese „Combiner“ genannt. (EPEC/QT ist auf deren Herstellung spezialisiert.) Der Combiner führt den Strom aus mehreren Strangwechselrichtern zusammen. Der Combiner ist dann mit einem Transformator verbunden, der die Spannung aus dem Solarsystem in das örtliche Stromnetz einspeist. So kann die erzeugte Energie für die lokale Stromversorgung von Haushalten, Unternehmen, Ladegeräten für Elektrofahrzeuge usw. genutzt werden.

Protecting our Future

SONSTIGE Ressourcen

RESSOURCEN

Über nVent

Wir verbinden und schützen mit innovativen elektrischen Lösungen.

RESSOURCEN

Neuigkeiten und Einblicke

Alle Neuigkeiten anzeigen

RESSOURCEN

Kundenerfolgsgeschichten

Alle Storys anzeigen