Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Serviceanfragen für Kühleinheiten

Serviceanfragen für Kühleinheiten

1. Schritt Anleitung zur Fehlerbehebung, um eine Lösung für Ihr Problem zu finden:

1. Übermäßige Kondensatbildung

Schaltschrank mit einem Schutzgrad von weniger als IP54

a) Vergewissern Sie sich, ob die selbstklebende Gummidichtung zwischen der Klimaanlage und dem Schrank richtig angebracht wurde.

b) Prüfen Sie, ob die Verschlusstafeln des Kondensators richtig montiert wurden.

c) Stellen Sie sicher, dass der Schrank keine Öffnungen aufweist.

2. Kühlt nicht ausreichend

Innenlüfter läuft, Kompressor und Außenlüfter arbeiten intermittierend

a) Reinigen Sie den Verdampfer

b) Vergewissern Sie sich, dass es keine äußeren Ursachen gibt, die den Luftstrom im Kreislauf einschränken

Kondensator- und Verdampferlüfter arbeiten, Kompressor arbeitet intermittierend

a) Hochdruckschalter-Eingriff, falls vorhanden

Umgebungstemperatur höher als der auf dem Typenschild angegebene Höchstwert

  • Belüften Sie den Raum

Füllen Sie die detaillierte Fehlerbeschreibung aus und senden Sie das Formular ab.

  • Verschmutzter Filter

Reinigen Sie den verschmutzten Filter oder tauschen Sie ihn ggf. aus

  • Verschmutzter Austauschkondensator

Reinigen Sie den Kondensator

  • Kurzschluss der Belüftung

Vergewissern Sie sich, dass keine Hindernisse den Abluftstrom blockieren

Vergewissern Sie sich, dass der Mindestabstand zu einer Wand, einer Decke, einem Schaltschrank oder einer anderen Klimaanlage wie in dieser Anleitung angegeben eingehalten wird

b) Eingreifen des thermischen Schutzes des Kompressors

Lufttemperatur im Schaltschrank höher als der auf dem Typenschild der Einheit angegebene Höchstwert

Dieselben Ursachen und Abhilfemaßnahmen wie unter 2 a) angegeben

Innenlüfter arbeitet, Außenlüfter arbeitet nicht, Kompressor arbeitet intermittierend

a) Defekter elektrischer Kondensatorlüfter

  • Tauschen Sie den elektrischen Kondensator aus

b) Defekter Außenlüfter

  • Tauschen Sie den Kondensatorlüfter aus

3. Kühlt nicht

Keine der Komponenten arbeitet

a) Es liegt keine Spannung an der Einheit an

  • Stellen Sie sicher, dass Türen und Schalter geschlossen sind.
Kompressor, Kondensatorlüfter und Verdampferlüfter arbeiten

a) Unzureichende Gasfüllung im Kühlsystem

  • Füllen Sie die detaillierte Fehlerbeschreibung aus und senden Sie das Formular ab.

b) Mechanische Störung des Kompressors

  • Füllen Sie die detaillierte Fehlerbeschreibung aus und senden Sie das Formular ab.
Außenlüfter und Innenlüfter arbeiten, Kompressor arbeitet nicht

a) Defekter elektrischer Kondensatorlüfter

  • Tauschen Sie den elektrischen Kondensatorlüfter aus.

b) Defekter Verdampferlüfter

  • Tauschen Sie den Lüfter aus.
Außenlüfter, Innenlüfter und Kompressor arbeiten

a) Fehlerhafte Einstellung des Thermostaten oder Einstellung auf eine Temperatur, die höher als die Temperatur im Schaltschrank ist

3. ALARM

ALARM

P1, P4, HA, LA, HP, SEC, HAS

Füllen Sie die detaillierte Fehlerbeschreibung aus und senden Sie das Formular ab.

2. Schritt Serviceanfragen für Kühleinheiten

Falls das Problem mit Ihrer Klimaanlage nach dem Ausprobieren der Schritte zur Fehlerbehebung weiterhin besteht, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Halten Sie die Angaben zu Ihrer Klimaanlage bereit, da Sie diese zum Einreichen des Formulars angeben müssen. Die nachstehende Abbildung zeigt, wo Sie die Produktinformationen zu Ihrem Produkt finden.