Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Imprimer
Data Center Efficiency

Partenariat avec 2bm pour booster l'efficacité des datacenters

Les technologies hautement complexes et l'augmentation des charges thermiques générées par les équipements informatiques modernes posent sans cesse de nouveaux défis pour les centres de données (ou datacenters), y compris en ce qui concerne les besoins de refroidissement des datacenters. Tous les équipements informatiques doivent fonctionner en dessous d'un seuil de température spécifié pour maintenir une disponibilité maximale du réseau et du service. De nombreux datacenters vieillissants n'ont pas été conçus à l'origine pour accueillir des racks haute densité qui permettent d'obtenir une puissance de traitement des données élevée. Dans le même temps, les datacenters sont exposés à une pression réglementaire croissante, car ils sont considérés comme très énergivores.

Mise à niveau pour accroître l'efficacité et la capacité

2bm est un spécialiste de la conception et de la construction de datacenters personnalisés au Royaume-Uni. Cette société exploite les connaissances et les compétences spécialisées de son personnel pour apporter de la valeur ajoutée et avoir un impact positif sur l'environnement grâce au déploiement de technologies de datacenters de pointe. 2bm met un point d'honneur à rester indépendante et à proposer des conseils indépendants de premier ordre.

Récemment, nVent et 2bm ont travaillé ensemble pour moderniser un datacenter existant pour une grande société de diffusion avec de nouveaux équipements capables de prendre en charge une infrastructure haute densité et de réduire l'empreinte carbone. La société de diffusion souhaitait pouvoir réduire sa consommation d'énergie tout en répondant à ses besoins informatiques et en augmentant la densité de ses serveurs sans entreprendre de travaux de construction inefficaces et coûteux qui modifieraient complètement l'infrastructure de son datacenter.

Il s'agissait d'un projet ambitieux, avec un processus de sélection très technique. L'approche de partenariat collaborative adoptée par nVent et 2bm a permis de fournir une réponse détaillée et informative aux besoins de la société de diffusion, démontrant clairement notre expérience et nos connaissances techniques combinées.

Pour effectuer la mise à niveau du datacenter, 2bm et nVent ont utilisé une solution de confinement basée sur des racks nVent avec le refroidisseur de porte arrière (RDC) nVent RackChiller. Cette solution intègre la technologie de refroidissement liquide dans le datacenter en remplaçant les portes arrière des racks de serveurs par un système de refroidissement économe en énergie. Comme la chaleur des serveurs est éliminée avant qu'elle ne sorte du rack de serveurs, le refroidissement au niveau des racks stabilise la température de la pièce et empêche le client final de devoir refroidir toute la pièce pour maintenir les serveurs à la bonne température de fonctionnement. Cette efficacité a permis au client de 2bm d'obtenir une capacité de refroidissement plus élevée tout en réduisant le nombre d'unités dans l'espace, ce qui a entraîné une réduction des dépenses d'investissement.

« La solution de refroidissement de porte arrière nVent est efficace et facile à installer. En outre, le client et nous pensons qu'il s'agit de la solution de refroidissement de porte arrière la plus esthétique du marché », affirme Mark King, directeur général de 2bm. « Nous n'avons rencontré aucun problème avec les solutions de refroidissement de porte arrière nVent et le projet a été réalisé dans les délais et le budget fixés. »

Le système est plus prévisible, plus précis et plus facile à contrôler que le refroidissement de l'ensemble de la pièce avec un système de refroidissement par air. En outre, le projet de mise à niveau a permis d'économiser du matériel en prolongeant la durée de vie de l'équipement à l'intérieur du centre et en permettant la modification et la réutilisation d'une grande partie de l'infrastructure existante du datacenter au lieu de la remplacer et de la jeter.

Le projet a permis de réaliser d'importantes économies d'énergie pour le datacenter grâce aux produits RDC de nVent et à une efficacité de refroidissement accrue. Les coûts de maintenance pour le client sont réduits, tout comme la consommation électrique du réseau local. nVent et 2bm ont également été en mesure de mener à bien le projet avec un minimum d'interruptions des opérations du client, ce qui constitue un élément important pour le client final.

« Nous sommes ravis d'aider nos clients à développer des solutions innovantes et efficaces pour relever les défis auxquels sont confrontés de nombreux opérateurs de datacenters », affirme Marc Caiola, Vice-président de la division Global Data Solutions chez nVent. « L'introduction de l'efficacité du refroidissement liquide dans une infrastructure refroidie par air est une réussite pour nVent, et c'est un atout essentiel pour nos clients qui doivent prioriser le temps de fonctionnement tout en augmentant la capacité. Notre solution RDC est un excellent choix pour ce type d'applications. »

2bm continue à développer ses activités de construction et de modernisation des datacenters pour prendre en charge les équipements informatiques de nouvelle génération et améliorer l'efficacité des opérations des clients. Les solutions nVent peuvent soutenir ces efforts dans les applications critiques.