Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Protégeons notre avenir

MissionCriticalBWR-EN-2203-DrivingInnovation.
Témoignage des clients
Protégeons notre avenir

Une protection capitale contre la foudre pour des systèmes écologiques innovants 

Nous joindre
Image of two people standing in front of the Climeworks' Orca facility in Iceland

Une protection contre la foudre sur mesure pour une application unique

Le changement climatique est l’un des plus grands défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui. De nombreuses organisations ont pris des mesures pour réduire les émissions, mais en plus de réduire la quantité de CO2 rejeté dans l’atmosphère, certaines entreprises, dont Climeworks, novateur en matière de technologie de capture de l’air, tentent de compenser l’impact du carbone en éliminant le CO2 existant dans l’air.  

L’une des plus récentes installations de Climeworks, « Orca », est la plus grande unité au monde de captage direct du CO2 dans l’air et de son stockage. Elle est située à côté de la centrale géothermique Hellisheiði d’ON Power en Islande et fonctionne entièrement grâce à l’énergie renouvelable. nVent contribue à assurer le succès de la mission capitale de Climeworks en protégeant l’installation contre les impacts de foudre.  

Une protection sur mesure 

Orca est capable d’éliminer 4 000 tonnes de CO2 par an. Une fois le CO2 capturé par Orca, il est mélangé à de l’eau et pompé en profondeur, où il est piégé dans la pierre grâce à un processus naturel de minéralisation. Si l’usine Orca peut obtenir ces résultats impressionnants, c’est grâce à ses systèmes électriques de pointe. Cet équipement unique doit être protégé de la foudre en permanence.  

Les systèmes électriques et le personnel qui travaille dessus et à proximité doivent être protégés contre les dangers. Les systèmes nVent offrent la protection adéquate lorsque cela est le plus important. Même si la foudre ne frappe pas tous les jours, elle peut avoir des effets dévastateurs sur le fonctionnement des installations. Un système de pointe de protection contre la foudre peut contribuer à assurer la sécurité du personnel de l’installation. 

Chaque dispositif de protection contre la foudre doit être spécifiquement adapté aux conditions de la zone où se situent les projets et à la structure qui doit être protégée. Il n’existe pas d’approche universelle pour une protection efficace contre la foudre, ce qui fait de la consultation technique et conceptuelle une phase importante du processus.  

nVent a travaillé avec Mannvit, le consultant en ingénierie responsable du projet, pour évaluer le site Orca. Le logiciel de conception de protection contre la foudre de nVent et les schémas techniques de Climeworks et Mannvit ont été utilisés pour développer un système adapté à l’installation Orca.  

« Notre collaboration avec nVent a été excellente », a déclaré Barry Lennon, ingénieur chez Mannvit. « L’équipe de vente et d’ingénierie de nVent était toujours disponible. Elle communiquait efficacement et prenait le temps de travailler minutieusement sur les changements survenus dans la conception d’Orca. Ceci a permis de garantir que l’installation était entièrement protégée conformément aux exigences de l’IEC pour un système de protection contre la foudre de classe IV. » 

Notre collaboration avec nVent a été excellente.

Barry Lennon, ingénieur chez Mannvit

Ressources


 

Spark 888421376-1280x1280.jpeg image

À propos de nVent

En savoir plus
Storm in the city (Sydney)

Solutions de protection contre la foudre

En savoir plus
View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Plus de témoignages des clients

En savoir plus