Protection des postes électriques
Repenser la protection des postes électriques
La fiabilité, la résilience et la longévité sont des caractéristiques essentielles de tout réseau de services publics qui fonctionne. La plupart des équipements qui alimentent notre infrastructure de réseau ont été construits il y a plusieurs décennies, mais ils fonctionnent encore bien pour la plupart.
RÉIMAGINER LA PROTECTION DES POSTES ÉLECTRIQUES
La fiabilité, la résilience et la longévité sont des caractéristiques essentielles de tout réseau de services publics qui fonctionne. La plupart des équipements qui alimentent notre infrastructure de réseau ont été construits il y a plusieurs décennies, mais ils fonctionnent encore bien pour la plupart. Cependant, les méthodes utilisées par les opérateurs de services publics pour protéger ces équipements doivent être constamment évaluées afin de maintenir le bon fonctionnement des systèmes essentiels.En outre, alors que le monde gagne en durabilité comme en électrification, les changements dans les lieux et les modes de production de l’énergie nécessitent des modifications des infrastructures. Par exemple, les parcs éoliens et solaires doivent être construits dans des zones répondant aux exigences environnementales. Toutefois, si les entreprises de services publics recherchent des zones ensoleillées et venteuses pour produire de l’énergie, leurs clients peuvent avoir besoin de consommer cette énergie loin de l’endroit où elle est produite. Ce défi exige un réseau modernisé capable de transporter l’électricité sur de longues distances.
Les lignes de transmission qui couvrent de longues distances transportent de l’électricité à des tensions élevées, bien supérieures à celles qui peuvent être introduites en toute sécurité dans nos maisons et nos entreprises. Les sous-stations électriques jouent un rôle important dans l’infrastructure du réseau électrique : elles reçoivent l’électricité provenant des lignes à haute tension et la transforment en tensions plus faibles qui peuvent être utilisées en toute sécurité par les réseaux électriques locaux.
PROTECTION TRADITIONNELLE DES POSTES ÉLECTRIQUES
Sans les postes électriques, les communautés n’auraient pas accès à une énergie électrique exploitable. Il est essentiel que ces installations soient protégées des menaces environnementales. En raison de leur conception (ils sont construits à partir de structures métalliques relativement hautes et sont exposés aux éléments) les postes électriques sont particulièrement vulnérables à la foudre. La méthode traditionnelle de protection des lignes de transmission à haute tension et des postes électriques contre la foudre consiste à faire passer des câbles d’acier mis à la terre au sommet des tours de transmission jusqu’aux postes électriques. Ces câbles peuvent capter les impacts de foudre et les mettre à la terre en toute sécurité sans endommager l’équipement. Cette approche présente toutefois des inconvénients.Tout d’abord, alors que la transformation énergétique mondiale se poursuit, nécessitant l’expansion de notre infrastructure de réseau, l’installation de câbles d’acier sur chaque nouveau poste électrique et ligne de transmission est coûteuse. Deuxièmement, dans des conditions environnementales difficiles, l’acier est sensible à la corrosion. Lorsque les câbles aériens se corrodent et finissent par se rompre, ils peuvent tomber sur les équipements électriques situés en dessous, les endommageant ou les détruisant, et interrompant le service pour les clients des services publics.
LA PROTECTION ACTIVE EST UNE ALTERNATIVE MODERNE
Les entreprises de services publics qui recherchent des solutions alternatives de protection contre la foudre peuvent utiliser des systèmes de protection active comme le paratonnerre nVent ERICO Dynasphere. Dans ces systèmes, un seul paratonnerre placé stratégiquement sur un poste électrique peut protéger une grande zone, ce qui élimine la nécessité d’utiliser de nombreux câbles d’acier. La protection active utilise une technologie sophistiquée pour répondre de manière dynamique à la présence de descentes de foudre (la première indication d’un impact de foudre imminent) et créer des champs électriques chargés qui attirent les impacts de foudre. Cela augmente la probabilité qu’un impact de foudre à l’intérieur de la zone de protection du système frappe le paratonnerre du système plutôt que la structure.Même avec la bonne technologie, il est essentiel d’avoir un système complet et bien conçu. L’assistance à la conception de nVent, aidée par l’utilisation de notre logiciel propriétaire, peut aider les entreprises de services publics à concevoir des systèmes de protection contre la foudre fiables pour les postes électriques. Chez nVent, les concepteurs utilisent notre logiciel pour construire des modèles tridimensionnels de systèmes de protection contre la foudre qui nous aident à déterminer exactement où placer les bornes de protection contre la foudre et les conducteurs de descente. Une fois les conceptions de protection contre la foudre terminées, les concepteurs de systèmes nVent peuvent générer des schémas de l’emplacement des paratonnerres ainsi que des nomenclatures pour les ingénieurs. Les ingénieurs peuvent inclure ces détails lorsqu’ils produisent des plans complets pour la construction de nouveaux postes électriques. De plus, les ingénieurs peuvent profiter de l’expertise de nVent en matière de mise à la terre et de liaison équipotentielle pour la sécurité et la protection des postes électriques, y compris les électrodes de terre et les connexions exothermiques Cadweld, conçues pour durer des dizaines d’années.
À mesure que les progrès réalisés dans le domaine des énergies renouvelables permettront à un plus grand nombre de personnes de bénéficier d’une énergie durable, nous devrons compter de plus en plus sur l’infrastructure du réseau. Les entreprises de services publics doivent s’assurer que les anciennes infrastructures de réseau peuvent répondre aux nouvelles demandes. Les postes électriques sont trop importants pour faire confiance à des systèmes de protection contre la foudre obsolètes. Les systèmes nVent peuvent apporter la fiabilité et la résilience que l’avenir du réseau exige.
EN SAVOIR PLUS ⟶