Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Imprimer
Edge Computing Connecting our Future

Pourquoi l’informatique de périphérie est essentiel pour notre avenir connecté

L’informatique décentralisée permet de mettre en œuvre des technologies importantes pour le monde durable et électrifié, mais cet équipement doit être protégé.

L’informatique de périphérie consiste à rapprocher la connectivité et le stockage des données des utilisateurs. Cela augmente la vitesse de traitement des données et réduit la latence en diminuant la distance que les données doivent parcourir pour être traitées et stockées. L’essor de l’informatique en nuage apporte efficacité et puissance de calcul aux utilisateurs dans de nombreuses applications, mais pour d’autres, l’envoi et le retour de données vers un grand centre de données pour y être traitées sont impossibles.  

L’informatique en nuage et l’informatique de périphérie ont tous deux des avantages et des inconvénients. Le bon choix dépend de l’application. Comme les données sont stockées et traitées à proximité de l’utilisateur, l’informatique de périphérie peut être utilisé pour réduire la latence et augmenter la vitesse de calcul. Cela fait de l’informatique de périphérie une technologie de premier plan dans toutes les applications où les informations et les données en temps réel sont essentielles.  

Par exemple, la mise en place d’une technologie d’informatique de périphérie dans des zones reculées peut contribuer à améliorer les capacités informatiques de ces sites et à réduire la charge pesant sur les systèmes informatiques centralisés qui pourraient être saturés ou ralentis par une grande quantité de données circulant sur de longues distances. Il existe une grande variété de cas d’utilisation de l’informatique de périphérie, y compris l’expansion de la 5G, l’informatique industrielle, les véhicules autonomes, les réseaux électriques intelligents, la surveillance environnementale et les systèmes de sécurité.  

Applications à distance, défis uniques 

Imaginez un environnement industriel où des capteurs numériques et des systèmes de surveillance sont utilisés à des fins de sécurité. Une application de réseau intelligent où des ordinateurs contrôlent le flux d’énergie vers et depuis une communauté locale. Ou encore un système de sécurité aéroportuaire qui suit les personnes entrant et sortant du terminal. Dans ce type d’applications, il est essentiel que les systèmes traitent les données en temps réel. La latence ou les retards liés au transfert de données ou à la charge informatique pourraient avoir des conséquences réelles pour les personnes qui interagissent avec ces systèmes et en dépendent.  

L’informatique de périphérie est un élément essentiel de notre avenir numérique et connecté. Ses propriétés uniques peuvent ouvrir la voie à de nouvelles technologies passionnantes. Cependant, l’informatique de périphérie présente également des défis. L’un des plus grands défis est la protection des équipements de traitement des données. Comme les équipements destinés aux applications en périphérie doivent être situés là où ils sont le plus nécessaires, ils sont souvent exposés à des environnements difficiles. Dans les applications industrielles, les équipements doivent être protégés contre les températures élevées et les vibrations importantes. Dans les applications 5G ou les services publics, les équipements sont souvent exposés à des éléments tels que le vent, la pluie, la chaleur, le froid et le sable. 

Le refroidissement des équipements d’informatique de périphérie présente également des difficultés. Le secteur des solutions de données a développé de nombreuses solutions innovantes pour refroidir les grands centres de données. Ces environnements contrôlés permettent aux gestionnaires de centres de données de déployer des solutions de refroidissement extrêmement efficaces et performantes. Pour tirer le meilleur parti des équipements d’informatique de périphérie, les ingénieurs utilisent la technologie des centres de données et cherchent comment l’appliquer sur le terrain, ainsi que des solutions de refroidissement spécialement conçues pour l’informatique de périphérie. 

Regarder la vidéo : L’informatique de périphérie est essentiel à notre avenir connecté →

Bien qu’il soit impératif de protéger physiquement les équipements d’informatique de périphérie, il est également essentiel de s’assurer que les données sont protégées contre les cybermenaces. Les opérateurs ont besoin de pouvoir surveiller à distance les conditions environnementales, l’état de l’équipement et les contrôles d’accès. Il est important que les protocoles de sécurité soient accessibles à distance et que la technologie de surveillance puisse fournir une piste d’audit indiquant qui a accédé aux équipements et les tâches effectuées.  

Solutions de sécurité et de protection 

nVent propose une large gamme de solutions pour l’informatique de périphérie qui protègent l’infrastructure d’informatique de périphérie critique des menaces naturelles et d’origine humaine et qui optimisent la disponibilité. Ces solutions comprennent notamment les armoires de la série nVent HOFFMAN ProTek, disponibles en acier doux et inoxydable. Ces armoires utilisent une technologie à double charnière pour faciliter l’accès aux équipements et sont conçues pour résister à des conditions difficiles, notamment les environnements corrosifs, humides, venteux ou froids. Elles peuvent être utilisées dans une grande variété de déploiements à la périphérie, notamment l’automatisation des usines intelligentes, les systèmes de sécurité et le déploiement de réseaux 5G. La série ProTek dispose également d’un système de refroidissement intégré pour les applications intérieures ou extérieures.  

Mais en matière d’informatique de périphérie, la protection physique n’est qu’un début. nVent propose également des technologies intelligentes de surveillance et de contrôle à distance telles que les unités de distribution d’alimentation intelligentes (iPDU) nVent SCHROFF RackPower. Ces iPDU permettent au personnel de surveiller et de contrôler à distance la distribution de l’alimentation électrique aux équipements déployés à la périphérie. En outre, ces produits sont dotés de fonctions de surveillance à distance de l’environnement et de la sécurité intégrées, ainsi que de capteurs environnementaux qui surveillent la température, l’humidité et qui détectent les fuites.  

L’informatique de périphérie est une technologie unique qui se répand dans tous les secteurs, environnements et applications. Mais certaines choses ne changent pas : la nécessité de systèmes de protection, de surveillance et de sécurité fiables. L’informatique de périphérie à faible latence continuera de stimuler les innovations dans notre monde durable et électrifié, d’une automatisation industrielle plus sûre aux déploiements du réseau 5G dans le monde entier. Indépendamment de l’application concernée, les solutions nVent peuvent apporter cette protection et cette fiabilité essentielles, là où nos clients en ont le plus besoin.  

En savoir plus sur nos solutions de données  →