Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

FAQ sur le logiciel DTM

FAQ sur le logiciel DTM

Foire
Aux
Questions

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquentes. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, merci de nous contacter.

AdobeStock_270049189.jpeg

TYPES DE PACKAGES LOGICIEL DTM

Quels sont les types d'ensembles disponibles ?

Les progiciels DTM sont divisés en trois catégories :
- DTM Engineering et Manufacturing – Premium et Professional
- DTM Connected Worker
- DTM Value-Add Options (options à valeur ajoutée)

Quelles sont les différences des types d'ensembles ?

- Les ensembles DTM Engineering et Manufacturing offrent aux concepteurs de puissantes fonctions pour
simplifier le processus de conception et capturer les données de fabrication afin de piloter la fabrication
automatisée. Ces solutions conviviales aident les concepteurs à créer des conceptions d'armoire en 2D et en 3D,
sans le souci d'avoir à apprendre les processus de conception en 3D.

  • DTM Premium offre les fonctions les plus avancées qui sont indispensables à la création de configurations de panneaux et schématiques. Disponible en 120 ou en nombre illimité de feuilles de mise en plan. La limitation de feuilles de mise en plan s'applique à un seul projet. Les utilisateurs peuvent avoir autant de projets qu'ils le souhaitent.
  • DTM Professional offre les fonctions les plus courantes qui sont nécessaires à la création de configurations de panneaux et schémas. Disponible en version 30 feuilles de dessin, 120 ou illimitée. La limitation de feuilles de mise en plan s'applique à un seul projet. Les utilisateurs peuvent avoir autant de projets qu'ils le souhaitent.

- DTM Connected Worker simplifie le travail de câblage, de montage et de test des armoires dans les ateliers
de fabrication. Par exemple, l'ensemble de câblage connecté fournit des informations détaillées de câblage
sur la base des données d'ingénierie et de l'acheminement des câbles effectué lors de la phase de conception.


- Les options à valeur ajoutée DTM peuvent être divisées en quatre grandes catégories qui offrent aux utilisateurs
des fonctions complémentaires en plus de la conception principale et des fonctions de documentation de la solution
logicielle DTM.

1. Gestion des données

  • - Options cloud pour le stockage de données, la gestion des versions et le contrôle d'accès.
  • - Échange de données avec les outils mécaniques 3D.

2. Outils de collaboration pour la connexion à des solutions de conception mécanique 3D

de pointe

3. Connexion à des solutions partenaires

  • Connectez-vous à diverses solutions partenaires afin d'augmenter le flux de données dans toute l'ingénierie, toute la fabrication et tous les systèmes
  • Connexion à des systèmes professionnels en amont et en aval
  • Connectez-vous à des systèmes professionnels ERP, PLM et PDM afin d'intégrer le logiciel DTM dans des systèmes existants.

4. Options cloud

  • Aide les clients à stocker, gérer les versions et contrôler l'accès aux données de conception sur une plateforme de cloud commercial (prend actuellement en charge les plateformes cloud AWS et Azure).
  • Le client fournit la plateforme cloud et conserve le contrôle complet de ses données.
  • Simplifie l'infrastructure informatique interne et offre une solution plus facile de stockage et de gestion des fichiers.

LICENCES

Quelles sont les conditions des licences du logiciel DTM ?

Les licences du logiciel DTM sont disponibles en abonnement sur 1 ou 3 ans.

De combien de licences ai-je besoin ?

Le nombre de licences requises dépend du nombre d'utilisateurs simultanés et du
type d'utilisateur.

  • Ensembles Engineering et Manufacturing Professional et Premium :
    si tous les ingénieurs doivent accéder au logiciel en même temps, une
    licence distincte doit être achetée. Si tous les ingénieurs n'ont pas besoin d'y accéder en même
    temps, un nombre défini de licences peut être acheté et partagé.
  • Ensembles Connected Worker :
    les licences Connected Worker nécessitent une licence distincte de celle des ensembles Engineering
    et Manufacturing. Comme ci-dessus, si tous les ingénieurs ont besoin d'accéder au logiciel
    en même temps, une licence distincte doit être
    achetée. Si tous les ingénieurs n'ont pas besoin d'y accéder en même
    temps, un nombre défini de licences peut être acheté et partagé.
Les licences peuvent-elles être partagées par plusieurs utilisateurs ?

Ces licences flottantes peuvent être utilisées sur plusieurs ordinateurs. La limite dépend des
utilisations simultanées.

Que se passe-t-il si le titulaire d'une licence est en dehors du bureau ?

Les licences sont gérées par le gestionnaire de licence FlexNet, qui est généralement installé
sur un serveur. Les utilisateurs peuvent désactiver une licence pour une certaine durée s'ils voyagent
ou s'ils ne sont pas connectés au réseau.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Quel est le système d'exploitation requis ?

Le logiciel DTM fonctionne uniquement sous Windows et n'est disponible qu'en
version 64 bits. Les prérequis concernant les versions de Windows changent avec la version du logiciel ;
cette information peut être demandée au besoin.

Comment installer le logiciel DTM sur mon ordinateur ?

Les ensembles Engineering et Manufacturing ainsi que Connected Worker sont installés
sur un ordinateur ou des machines virtuelles par le client. L'option cloud, Cloud
Collaborator, est également installée localement. Le Cloud Collaborator enregistre et gère les fichiers
dans le cloud. Le client détient et fournit l'emplacement cloud, qui n'est donc pas inclus
dans le coût de la licence. Le client conserve l'emplacement sur le cloud et la propriété des données.
Remarque : nVent ne possède pas ou n'a pas accès aux données du client sur le cloud.

Ai-je besoin d'un serveur pour les licences ?

Un serveur est l'idéal pour héberger le gestionnaire de licence. Un ordinateur standard peut aussi héberger
le serveur, à condition que les autres machines puissent communiquer avec l'ordinateur via le
réseau. L'application peut fonctionner avec une base de données Microsoft Access locale pour les
pièces, ou ces dernières peuvent être hébergées sur un serveur Microsoft SQL, ou une base de données Oracle
peut être prise en charge. Merci de consulter la documentation pour connaître la configuration minimale requise et
les dépendances de version.

COMPATIBILITÉ AUTOCAD

Utilise-t-il des fichiers AutoCAD ?

Oui, Design to Manufacturing peut importer et exporter des fichiers AutoCAD.

Des dessins AutoCAD peuvent-ils être importés ?

Oui, vous pouvez importer des dessins AutoCAD.

Des dessins AutoCAD peuvent-ils être produits à partir du logiciel DTM ?

Oui, le logiciel DTM peut exporter des dessins DWG et DXF.

BIBLIOTHÈQUE ET CONTENU

Combien de pièces de bibliothèque avez-vous ?
  • nVent a créé un partenariat avec CADENAS sous la forme d'une plateforme de pièces. Les pièces sont disponibles en version
    de base, certifiée et premium. D'une manière générale, la version de base comporte des centaines de milliers de
    pièces. Les pièces certifiées et premium comportent des informations d'électrification. Nous travaillons en étroite collaboration
    avec des fournisseurs pour augmenter le nombre de pièces avec données électriques afin d'aider à la
    transformation numérique.
  • Nous prévoyons à court terme de proposer un service de création de bibliothèque à la demande, afin d'aider à créer des pièces
    qui ne sont pas disponibles chez les fournisseurs.
Comment gérons-nous la bibliothèque de pièces ?

Les pièces de la bibliothèque sont disponibles localement sous forme de base de données partagée ou autonome.
Les utilisateurs ont la possibilité d'avoir plusieurs bases de données de pièces pour différents
standards ou clients. Cependant, une équipe nombreuse choisit généralement d'héberger
la base de données partagée dans une base de données SQL ou Oracle.

Le logiciel comporte-t-il des symboles nord-américains ?

Le logiciel est vendu avec un vaste ensemble de symboles ANSI et JIC, qui peuvent être utilisés selon les besoins.

FORMATION ET SERVICES

Quels sont les types d'options de formation ?

Plusieurs options de formation en ligne et sur site sont disponibles, pour s'adapter à toute une gamme de budgets.

Une formation sur mesure est-elle disponible ?

Oui, des formations dédiées sont disponibles en ligne et sur site, et peuvent accueillir jusqu'à six utilisateurs.

CONNECTIVITÉ AUTOMATISATION DES ATELIERS DE PANNEAUX

Ai-je besoin de l'automatisation des ateliers de panneaux nVent HOFFMAN ou d'autres types de machines d'automatisation pour utiliser le logiciel DTM ?

Non, vous n'avez pas besoin de machines automatisées pour utiliser le logiciel pour accroître la productivité de votre ingénierie. Le logiciel DTM simplifie le processus de conception et ajoute
des contrôles qualité afin d'aider la fabrication.

Comment le logiciel DTM se connecte-t-il à l'assistant personnel de câblage, au ModCenter et aux machines NC-CUT ?

Le logiciel DTM produit des sorties à partir des données d'ingénierie afin de piloter les machines d'automatisation des ateliers de panneaux telles que l'assistant personnel de câblage, le ModCenter et les machines NC-CUT.

Quels sont les avantages de l'utilisation de DTM pour automatiser un atelier de panneaux ?
  • Avec ses contrôles qualité automatiques, le logiciel DTM contribue à améliorer la qualité de conception dès les premières étapes.
  • Les données d'ingénierie servent à produire des sorties pour les machines d'automatisation des ateliers de panneaux.
  • La sortie se fait sous un format qui simplifie le processus de fabrication.

Vous avez d'autres questions ? Contactez nVent dès aujourd'hui.

Nous sommes là pour répondre à vos questions sur le logiciel DTM.