Innovazioni nell'energia solare

nVent collabora con EPEC/QT per installazioni di energia solare più efficienti
Con la crescente diffusione dell'elettricità nel mondo, il settore delle energie rinnovabili sta riscontrando una forte espansione e la domanda è destinata ad aumentare, esercitando pressioni sulle società che forniscono soluzioni di energia solare affinché realizzino apparecchiature più efficienti ed efficaci.
Catturare l'energia dal sole e convogliarla nella rete elettrica dove può essere utilizzata per alimentare abitazioni e aziende è un processo complesso che richiede l'uso di numerose apparecchiature accuratamente calibrate. Inoltre, poiché le aziende che operano nel settore dell'energia solare cercano luoghi con un'esposizione solare costante, spesso costruiscono campi solari in ambienti che possono essere difficili da raggiungere. Queste località remote possono essere costose da gestire, il che accresce notevolmente l'importanza di proteggere le apparecchiature sensibili.
nVent sta aiutando i clienti a realizzare innovazioni critiche nel settore delle energie rinnovabili. EPEC Solutions (EPEC) e QT Corporation (QT), noti come EPEC/QT, offrono soluzioni per pannelli a energia solare efficienti e a basso ingombro, come quadri di combinazione CA, combinatori e ricombinatori. L'azienda sfrutta le tecnologie nVent per risparmiare spazio, creare efficienza e ridurre i costi senza sacrificare l'affidabilità.
Un approvvigionamento efficiente consente di risparmiare tempo e risorse
I combinatori CA sono un componente importante dei sistemi a energia solare, in quanto combinano l'energia proveniente da molte catene di pannelli solari in un'unica uscita di potenza, che può essere immessa in un trasformatore, quindi nelle reti elettriche locali. Questi combinatori sono un elemento fondamentale dell'attività di EPEC_QT.
Per fornire la migliore tecnologia possibile ai propri clienti, gli ingegneri di EPEC_QT devono reperire i componenti più affidabili ed efficienti per i propri combinatori. La realizzazione di un combinatore richiede molteplici tecnologie, tra cui conduttori per il trasporto di energia, dispositivi di protezione contro le sovratensioni e isolanti per garantire la stabilità dell'impianto elettrico, nonché involucri per proteggere le apparecchiature sensibili dagli agenti atmosferici.
Trovare le parti giuste da molti fornitori diversi può essere un compito arduo. EPEC_QT ha avviato una collaborazione con i rappresentanti e i distributori nVent per acquistare diversi armadi, conduttori di alimentazione, isolanti e dispositivi di protezione contro le sovratensioni. L'acquisto di più componenti da nVent per il loro combinatore ha semplificato il processo di approvvigionamento e produzione. L'utilizzo di prodotti nVent personalizzati consente inoltre a EPEC_QT di ridurre i tempi di manodopera e la quantità di inventario necessaria per soddisfare le richieste dei clienti.
Offrire efficienza e sostenibilità
EPEC_QT produce combinatori innovativi che riducono i costi e l'ingombro per i clienti. I quadri di combinazione CA UL 891 dell'azienda sono in grado di ridurre l'ingombro fino al 40%, consentendo ai clienti di utilizzare lo spazio in modo più efficiente e produrre più energia rinnovabile.
Durante la progettazione della sua tecnologia di combinatori CA, per EPEC_QT è stato essenziale trovare il contenitore giusto. Gli ingegneri aziendali avevano bisogno di un armadio che fosse in grado di proteggere tutti i componenti critici e, allo stesso tempo, di supportare le innovazioni che consentivano di ridurre l'ingombro dell'involucro stesso. EPEC_QT ha collaborato con nVent per creare un involucro personalizzato che ospitasse l'intero combinatore e il sistema del quadro di combinazione. EPEC_QT ha scelto nVent per la sua capacità di progettare e personalizzare l'armadio in base alle esigenze specifiche dell'industria solare, alla qualità ripetibile degli armadi e al valore complessivo del prodotto.
Inoltre, per ridurre l'ingombro della loro tecnologia di quadri elettrici, gli ingegneri di EPEC_QT hanno deciso di eliminare i collegamenti in rame all'interno del combinatore e di sostituirli con barre flessibili nVent e trecce IBSB. Questi conduttori nVent sono più efficienti in termini di spazio e costi rispetto alle barre di distribuzione in rame e offrono una migliore conduttività. Inoltre, consentono di ridurre i tempi di produzione e i costi di manodopera, poiché sono personalizzati da nVent in base alle specifiche esatte di EPEC_QT invece di essere tagliati e piegati in loco. Ciò consente a EPEC_QT di utilizzare un minore volume di rame e di ridurre al minimo gli sprechi di materiale.
"Focalizzandosi sull'innovazione e sulla qualità, nVent continua a definire nuovi standard di riferimento nel settore", ha affermato Mark Sauls, Vicepresidente di EPEC.
Grazie all'utilizzo dei prodotti nVent nei sistemi di combinazione, EPEC_QT può consolidare la sua capacità di soddisfare le esigenze dei propri clienti e continuare a concentrarsi sulla creazione di soluzioni innovative che guidino il settore dell'energia solare nel suo futuro. nVent aiuta i clienti a realizzare innovazioni essenziali per un mondo più sostenibile ed elettrificato, proponendo nuove tecnologie senza sacrificare l'affidabilità. Le nostre soluzioni offrono resilienza, protezione e sicurezza ai sistemi e alle infrastrutture d'importanza critica in tutto il mondo, massimizzando al contempo la produttività dei clienti.
L'approfondimento di nVent: Che cosa serve per portare l'energia del sole alle prese di corrente?
Nei sistemi a energia solare, il flusso di energia inizia quando i pannelli solari catturano i raggi del sole e li convertono in energia elettrica continua (CC). Questa alimentazione CC viene quindi convertita in alimentazione CA (corrente alternata) da un dispositivo chiamato inverter di stringa. L'"inverter di stringa" si chiama così perché è composto da più "stringhe" di pannelli solari legate tra loro. In genere, ciascun inverter di stringa è composto da 12 a 24 stringhe di circa 30 pannelli solari.
La corrente alternata prodotta dagli inverter di stringa confluisce in un quadro elettrico CA, che nel settore dell'energia solare viene chiamato combinatore (ovvero, la specialità di EPEC_QT). Lo scopo del combinatore è combinare la potenza di diversi inverter di stringa. Il combinatore viene quindi collegato a un trasformatore che adatta la tensione in uscita dal sistema di energia solare alla tensione della rete elettrica locale, consentendo di utilizzare questa energia prodotta localmente per alimentare abitazioni, aziende, dispositivi di ricarica per veicoli elettrici e altro ancora.