变电站保护 重新构想变电站保护方案 可靠性、韧性与长久耐用是任何功能正常电网的核心特征。支撑电网基础设施的多数设备虽已运行数十年,但至今仍保持良好性能。 重新构想变电站保护方案可靠性、韧性与长久耐用是任何功能正常电网的核心特征。支撑电网基础设施的多数设备虽已运行数十年,但至今仍保持良好性能。然而,必须持续评估电网运营商保护此类设备的方法,以确保关键系统平稳运行。 此外,随着全球向着可持续化与电气化转型,能源生产的地点与方式也在发生转变,推动着基础设施变革升级。例如,风电场与太阳能农场需建于自然能源丰富的区域。然而,电力公司虽在光照充足或风力强劲的区域发电,但用户可能需要在远离发电源头的地点使用电源。这一挑战要求电网实现远距离电力输送的现代化升级。 长距离输电线路在高压下传输电力,远超家庭与商业场所的安全使用范围。变电站是电网基础设施的核心组成部分,负责将高压输电线路的电力转换为本地电网可安全使用的低压电力。 传统变电站保护如果没有变电站,社区将无法获得可用电力。这些设施必须得到防护,避免受环境威胁影响。由于变电站的设计是由相对高大的金属结构建造且暴露于自然环境,因此它们尤其易受雷击影响。保护高压输电线路和变电站免受雷击的传统方法,是在输电塔顶部全程架设接地钢丝直至变电站内部。这些钢丝能够捕获雷击并将其安全导入大地,避免损坏设备。但是这种方法存在不足。 首先,随着全球能源转型持续推进,电网基础设施需不断扩展,在每座新建的变电站及其输电线路架设钢丝成本高昂。其次,在恶劣环境条件下,钢材易受腐蚀。当架空钢丝腐蚀并最终断裂时,可能坠入下方电气设备中,造成设备破坏或损毁,并导致电力客户供电中断。 现代替代方案是采取主动防护寻求替代防雷方案的电力公司可采用 nVent ERICO Dynasphere 等主动防护系统。这些系统在变电站内重要位置设置单个接闪器即可保护大面积区域,从而无需大量钢丝。主动防护采用精密技术动态地响应闪电下引线(首先指示雷击即将来临),并产生电场以吸引雷击。这提高了系统防护区域内雷击击中接闪器而非结构件的概率。 即便拥有先进技术,合理设计功能全面的系统仍至关重要。依托自主研发软件,nVent 可为客户提供设计支持,助力电力公司为变电站打造可靠的防雷系统。在 nVent,设计人员通过专业软件构建防雷系统的三维模型,精准确定接闪器和引下线的安装位置。防雷设计完成后,nVent 系统设计人员可为工程师生成接闪器布置图纸及材料清单。工程师在制定新建变电站完整规划时可纳入这些设计细节。此外,工程师可借助 nVent 在接地与等电位联结领域的专业知识保障变电站安全运行,包括使用接地电极和 Cadweld 放热连接,变电站设计寿命可达数十年。 随着可再生能源领域取得积极进展,可持续电力走入寻常百姓家,我们将更加依赖电网基础设施。电力公司面临的任务是确保老旧电网基础设施能够满足新需求。由于变电站至关重要,因此不可依赖过时的防雷系统。nVent 系统旨在帮助客户提升可靠性与韧性,满足未来电网需求。 了解更多信息 nVent 洞察:数据中心技术创新和可持续性 聆听 nVent 首席技术官 Aravind Padmanabhan 分享我们如何诊断、设计并解决数据中心行业面临的多重挑战。 了解更多信息 支持不断增长的太阳能发电 将太阳能转化为可用电能需要投入大量工作 — nVent 解决方案在此过程的多个环节提供有力支持。了解更多信息