Notre monde connecté a toujours besoin de l'Edge Computing
Avec l'essor de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, l'expansion des datacenters, à la fois en termes d'empreinte physique et de capacité, est un sujet d'actualité. L'équipement des datacenters pour répondre aux exigences de refroidissement et d'alimentation des technologies informatiques de la prochaine génération est l'un des principaux défis technologiques de notre époque. Le refroidissement liquide est devenu l'un des principaux moteurs technologiques de ce passage à l'IA. Cependant, alors que tous les yeux se tournent vers les grands datacenters et les puces hautes performances, il ne faut surtout pas mettre de côté une autre technologie essentielle à notre avenir électrifié et numérisé : l'Edge Computing.
L'Edge Computing fait référence à un réseau informatique distribué réparti en réseaux plus petits qui rassemblent des ordinateurs, des téléphones mobiles, des commandes industrielles, des périphériques intégrés, etc. L'Edge Computing rapproche le traitement de données des sources de données telles que les serveurs locaux ou les appareils IoT (Internet des objets). Ainsi, les informations sont accessibles plus rapidement, la bande passante est moins encombrée et le temps de réponse est réduit, car les données sont traitées à proximité de l'endroit où elles sont générées au lieu de faire des allers-retours au sein d'un énorme datacenter basé sur le cloud. Malgré la rapidité de déplacement des données, ces augmentations progressives de la vitesse de traitement peuvent faire une grande différence. En matière d'énergie réseau, d'applications industrielles axées sur la sécurité et de collecte de données en temps réel à faible latence, elles peuvent même déterminer si un projet sera un succès ou un échec.
En parallèle du développement de la technologie des datacenters, l'Edge Computing a encore un rôle important à jouer dans ce secteur. Les avancées technologiques réalisées dans les grands datacenters peuvent également être appliquées à l'Edge Computing, avec des avantages considérables en termes de vitesse, de performances et de sécurité. Au cours des dernières années, les technologies d'Edge Computing ont énormément évolué. Avec plusieurs milliards d'appareils connectés dans le monde, le marché informatique mondial devrait atteindre plus de 300 milliards de dollars d'ici à 2026. Au travail comme à la maison, l'on s'appuie de plus en plus sur ces appareils pour effectuer les tâches essentielles du quotidien. Comment assurer l'alimentation et la protection de telles applications informatiques ?
Les défis intrinsèques des applications à distance
Dans le domaine de l'Edge Computing, l'un des plus grands défis est la protection des équipements de traitement des données. Comme les équipements destinés aux applications en périphérie doivent être situés là où ils sont le plus nécessaires, ils sont souvent exposés à des environnements difficiles. Dans les applications industrielles, les équipements doivent être protégés contre les températures élevées et les vibrations importantes. Dans les applications 5G ou les services publics, les équipements sont souvent exposés à des éléments tels que le vent, la pluie, la chaleur, le froid et le sable.
Le refroidissement des équipements d'Edge Computing présente également des difficultés. Le secteur des solutions de données a développé de nombreuses solutions innovantes pour refroidir les grands datacenters. Ces environnements contrôlés permettent aux gestionnaires de datacenters de déployer des solutions de refroidissement extrêmement efficaces et performantes. Pour tirer le meilleur parti des équipements d'Edge Computing, les ingénieurs utilisent la technologie des datacenters et cherchent comment l'appliquer sur le terrain, ainsi que des solutions de refroidissement spécialement conçues pour l'Edge Computing. Cela inclut le refroidissement liquide, qui assure un refroidissement extrêmement efficace grâce à de nombreuses innovations technologiques, limitant ainsi la dépendance au refroidissement par air, moins efficace.
La nature décentralisée des nœuds d'Edge Computing a des avantages et des inconvénients. À la différence des datacenters, qui sont centralisés, les nœuds d'Edge Computing sont répartis dans divers endroits, à proximité des sources de données. Cette décentralisation améliore la vitesse de traitement, réduit la latence et permet des prises de décisions en temps réel essentielles dans des applications telles que l'automatisation industrielle et les véhicules autonomes. Cependant, la gestion de ces nœuds dispersés peut s'avérer complexe. La mise en place de mesures de protection robustes est essentielle pour assurer des performances constantes dans des environnements divers et souvent difficiles (températures extrêmes, fortes vibrations...). Il est également primordial de mettre en œuvre des solutions de refroidissement efficaces, des protocoles de sécurité fiables et des systèmes de surveillance à distance. Chaque nœud doit être protégé des cybermenaces potentielles afin de garantir l'intégrité des données, et doit être capable de fonctionner de façon indépendante en cas de perte de connectivité. Toute la logistique autour de l'installation, de la surveillance et de la maintenance de ces nœuds, tout en veillant à leur bon fonctionnement au sein d'un réseau complet, nécessite des technologies et des stratégies de gestion avancées.
Sélection des solutions de sécurité et de protection
Lors de la sélection de solutions de protection des infrastructures d'Edge Computing, l'environnement et l'optimisation du temps de fonctionnement sont des facteurs essentiels à prendre en compte. Pour le choix des armoires, optez pour des modèles qui permettront aux techniciens d'accéder facilement aux équipements et sont conçus pour résister à des conditions difficiles telles que dans des environnements corrosifs, humides, venteux ou froids. Les armoires doivent également permettre un contrôle d'accès fiable et intégrer une technologie de refroidissement adaptée à l'environnement d'installation. Par exemple, un appareil d'Edge Computing dédié à l'automatisation d'une usine intelligente ne présente pas les mêmes exigences qu'un appareil destiné à un système de sécurité ou au déploiement d'un réseau 5G.
Mais en matière d'Edge Computing, il faut prévoir bien au-delà de la protection physique. Les technologies d'Edge Computing étant situées dans des environnements distants, le contrôle d'accès et la distribution d'énergie requièrent des capacités de surveillance et de commande à distance. En cas d'urgence, le personnel doit être en mesure de commander les équipements à distance sans qu'un technicien ait à se rendre sur place. En outre, il est important de trouver des solutions intégrant des fonctions de surveillance de l'environnement à distance telles que des systèmes de détection de la température, de l'humidité et des éventuelles fuites de liquide dans le système.
L'Edge Computing est une technologie unique qui se répand dans tous les secteurs, environnements et applications. Mais certaines choses ne changent pas : la nécessité de systèmes de protection, de surveillance et de sécurité fiables. L'Edge Computing à faible latence continuera de stimuler les innovations dans notre monde durable et électrifié, d'une automatisation industrielle plus sûre aux déploiements du réseau 5G dans le monde entier. Indépendamment de l'application concernée, les solutions nVent peuvent apporter cette protection et cette fiabilité essentielles, là où nos clients en ont le plus besoin.

ESG
L'environnement, le social et la gouvernance (ESG) sont des éléments essentiels de notre identité et de notre mode opératoire depuis la fondation de l'entreprise. nVent donne la priorité à l'environnement, au social et à la gouvernance dans les trois domaines suivants : les personnes, les produits et la planète.