Generación de energía solar
Apoyo a la generación de energía solar en constante crecimiento
El uso de la energía solar va en aumento. La Asociación Internacional de la Energía informó que en 2021 la energía solar fue uno de los métodos de generación de energía renovable de más rápido crecimiento, solo superado por la energía eólica.
APOYAR LA GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR DESDE LOS RAYOS DEL SOL HASTA NUESTROS HOGARES Y NEGOCIOS
El uso de la energía solar va en aumento. La Asociación Internacional de la Energía informó que en 2021 la energía solar fue uno de los métodos de generación de energía renovable de más rápido crecimiento, solo superado por la energía eólica. En todo el mundo, personas, empresas e incluso países están invirtiendo en esta tecnología para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero y construir un futuro más sostenible y electrificado. Las instalaciones solares de empresas estadounidenses se han duplicado desde 2019.Aunque el concepto de alto nivel de energía solar parece lo suficientemente simple (transformar la energía del sol en electricidad para que la usemos), el proceso real de hacerlo requiere una amplia variedad de sistemas eléctricos y nVent es compatible con este proceso en varios puntos del camino.
CÓMO FUNCIONA LA ENERGÍA SOLAR
El primer paso de este proceso es también el más visible. Piense en la "energía solar" y lo que viene a la mente son los campos de paneles fotovoltaicos (PV) orientados hacia el sol o colocados en la azotea de hogares y empresas. Sin embargo, los paneles fotovoltaicos son solo el principio. Para aprovechar la energía del sol y utilizarla para alimentar bombillas, cargadores de ordenadores y vehículos eléctricos, es necesario manipularla y transformarla para satisfacer nuestras necesidades.En grandes instalaciones solares, la energía generada por diferentes "cadenas" de paneles fotovoltaicos debe combinarse y modificarse para que fluya fuera del campo solar en una configuración eléctrica que pueda conectarse a la red eléctrica con la tensión y la corriente adecuadas. La gestión y consolidación de esta gran cantidad de energía requiere combinadores que tomen la alimentación de CC de diferentes cadenas y utilicen bloques de alimentación para agruparla. Dentro de una caja combinadora, la alimentación de CC se recoge y se combina en conductores más grandes.
Pero combinar la energía de muchos paneles solares es solo parte del rompecabezas. Cuando los paneles fotovoltaicos generan energía, generan electricidad de corriente continua (CC). En CC, la electricidad permanece a una tensión constante que fluye en una sola dirección. Sin embargo, nuestra red eléctrica utiliza corriente alterna (CA). En CA, la electricidad fluye en ambas direcciones a medida que las tensiones del circuito cambian entre polaridad positiva y negativa. Para que la electricidad sea utilizable, se debe transformar de CC a CA.
Una vez que la energía de los paneles fotovoltaicos se ha combinado en un solo flujo de electricidad mediante cajas combinadoras, fluye a través de un inversor que cambia la corriente eléctrica de CC a CA. Después de esta inversión, la electricidad puede transportarse de forma segura y eficiente a la red eléctrica local.
¿DÓNDE ENTRA NVENT?
Una de las principales formas en que nVent implementa nuestras soluciones en aplicaciones de energía solar es en cajas combinadoras. Las soluciones nVent desempeñan un papel fundamental tanto en el proceso de combinación de varias cadenas energéticas como en la protección de toda la operación frente a amenazas medioambientales.nVent fabrica armarios no metálicos perfectos para aplicaciones de energía solar, incluido el exterior de las cajas combinadoras. Los materiales no metálicos pueden ser más duraderos y resistentes a la corrosión que los armarios metálicos, lo que hace que los armarios no metálicos sean más adecuados para entornos hostiles donde se construyen muchos campos solares. Además, ofrecen un mejor aislamiento del calor del sol, una consideración importante, ya que el equipo para la energía solar se coloca, comprensiblemente, en lugares cálidos y soleados.
Sin embargo, los ingenieros de campo solar pueden confiar en las soluciones nVent para algo más que la simple protección de equipos críticos. Nuestros conductores de embarrado flexibles se pueden utilizar junto con nuestros bloques de distribución de potencia y protectores contra picos de corriente para construir cajas combinadoras seguras y fiables.
Las grandes matrices fotovoltaicas son sistemas eléctricos amplios y en expansión que están expuestos constantemente al medio ambiente y al clima. Las soluciones de conexión a tierra y conexión equipotencial de nVent desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar su seguridad y funcionamiento. Estas soluciones pueden proporcionar protección para operaciones solares frente a daños causados por rayos y corrientes de fallo.
Nuestros embarrados flexibles también se pueden doblar y torcer de forma que las soluciones de cable tradicionales no pueden, lo que permite una mayor flexibilidad de diseño y reduce el espacio necesario para las cajas combinadoras. Muchas de nuestras soluciones se pueden personalizar antes de su entrega, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar para los contratistas. También ofrecemos productos como pinzas a presión, pinzas a presión metálicas y ganchos en J, y una gama completa de bandejas de cesta de alambre, bandejas de cables perforadas y escaleras para cables que pueden ayudar a gestionar los cables y mantener los sistemas bien organizados y protegidos.
nVent también fabrica soluciones de refrigeración para inversores: los equipos que permanecen bajo el sol durante horas todos los días deben protegerse del calor. Nuestras soluciones de refrigeración mantienen este equipo esencial seguro y operativo.
El crecimiento de la energía solar no hará más que continuar a medida que sigamos construyendo un mundo más sostenible y electrificado. El uso del sol como fuente de energía es una pieza fundamental para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la dependencia de recursos no renovables como el carbón y los combustibles fósiles. Dado que los países, las empresas y los particulares trabajan juntos para desarrollar infraestructuras de energía renovable, nVent desempeñará un papel importante a la hora de garantizar que la energía solar se pueda convertir de forma segura y eficiente en electricidad utilizable.