道德与合规
恪守绝对诚信原则
绝对诚信是指我们在与客户、业务合作伙伴、投资者、社区以及彼此之间打交道时,致力于采取诚实、道德的业务实践。我们的《商业行为和道德准则》为这些行为提供了框架,并提供了 13 种不同语言的版本。
我们的准则按重点领域分类,便于员工轻松检索答疑。它还包括重要的 ESG 以及包容性和多样性考虑因素、关于社交媒体使用方面的讨论,以及关于经理和领导者在提升道德行为意识方面所起作用的信息。
nVent 入选 2024、2025 和 2026 年度 Ethisphere 榜单,彰显了其对绝对诚信的坚定承诺。
我们很高兴地宣布,nVent 已连续第三年被 Ethisphere 评为 World’s Most Ethical Companies®(全球最具商业道德企业)之一,Ethisphere 是制定和推进商业道德实践标准的全球权威机构。我们凭借世界一流的道德、合规和治理实践,并因为对商业诚信的持续承诺而获得这一全球性荣誉,对此我们深感自豪。
在 nVent,我们强大的合规计划、治理措施和“正取荣达”价值观(包括“绝对诚信”)指引着我们走向成功。针对员工与所有利益相关者的互动,我们的《商业行为和道德准则》提供了具体的指导。在 nVent,以绝对诚信的态度行事是指我们在与客户、业务合作伙伴、全球社区、投资者以及彼此之间打交道时,致力于采取诚实、道德的业务实践。
这一承诺体现在 nVent 10000 多名全球员工的日常行动中,并因此得到了 Ethisphere 的认可,该机构每年依据其严苛的道德评估体系来评选道德卓越的企业。
2025 Speak Up Metrics
100% of matters reported through our Speak Up program and Ethics Helpline were reviewed and actioned*
33% of matters reported anonymously*
74% of reported matters involved HR-related concerns*
52% of matters reported through our Ethics Helpline;
48% of matters reported through in-person channels*
44% of matters investigated and closed as substantiated*
* For metrics definitions, refer to our 2025 Sustainability Report.

“在 nVent,‘绝对诚信’是我们的六个‘赢以正道’价值观之一,这些价值观反映了我们如何开展业务以及我们如何与周围的人互动。我们在与客户、业务合作伙伴、投资者、供应商、社区以及彼此之间打交道时,致力于采取诚实、道德的业务实践。”
Jon Lammers,执行副总裁、总法律顾问兼秘书

“在 nVent,我们通过开放、诚实和公平交易保持最高的诚信水平,从而获得成功。”
Beth Wozniak,首席执行官
我们对合规性的承诺
nVent 坚持绝对诚信的承诺,通过公开、诚实且公平的交易加强道德文化,从而助力公司取得成功。我们严格遵守《商业行为和道德准则》。我们致力于维护和保护人权,并在工作场所和开展业务的社区中以尊严和尊重的态度对待他人。
商业行为和道德准则
勇于直言:道德帮助热线
勇于直言提出问题或疑虑是建立绝对诚信文化的关键。我们严禁对任何善意举报者进行任何形式的报复。我们认真对待报告的所有疑虑和问题,并迅速、谨慎且专业地进行处理。我们致力于维护开诚布公的交流环境,让每个人都能安心地勇于直言。
nVent 外部热线可供员工和外部方举报可能违反我们的准则、政策或法律的行为。该热线由独立公司运营,提供全天候服务,支持以当地语言进行线上和电话保密举报。在当地法律允许的情况下,该热线还将提供匿名举报选项。