电动公交车充电站成功案例
为一个复杂基础设施项目带来极大的便利
在韩国,电动交通基础设施正在崛起。其中一个例子就是首尔市,该市计划在 2025 年前将目前使用天然气的 3000 辆公交车替换为电动公交车。该改造项目受到了万物电气化趋势的推动,将有助于提升全市公共基础设施的可持续发展和环保性。
新技术需要新的连接和保护系统:采用电动公交车需要开发安全可靠的电动汽车充电解决方案。这正是 Moderntec 公司最擅长的任务。该公司从事电动汽车充电站生产业务,包括公共汽车的快速充电站。这些充电站可以确保公交车持续有电并在路上行驶,从而为整个城市的工人和家庭的出行提供必要的交通工具。
时不我待
由于需求量很大,公交车需要快速充电。这就需要大量的电力。安全和可靠地传输大量的电流可能代价高昂,而且电动公交车充电器的内部系统可能需要一段时间才得以构建。像许多公司一样,Moderntec 一直在寻求提高性能和效率,同时控制成本。电动公交车充电器必须经得起频繁的使用,并且在任何时候都能正常运作。
Moderntec 的 E-Bus 直流快速充电器可以同时为两辆电动公交车充电,使运行充电站所需的电力增加一倍。电动汽车充电器需要有直流电 (DC)(即电流始终以相同方向流动)才能正常工作。然而,当代电网使用交流电 (AC) — 这意味着电流会周期性地切换方向。Moderntec 的 E-Bus 充电器要正常运作,需包含一个用于将交流电转换为直流电的组件。
Moderntec 的 E-Bus 充电器看起来与加油站非常相似。它们小巧、精简,易于使用。然而,在这幕后,每一台充电器都连接到大型电源装置,执行必要的交流/直流转换工作。虽然我们肉眼看不到,但就是这些“电源组”在让整个系统保持运行。
幕后
Moderntec“电源组”内部是一个导体系统,用于传输电流以进行转换。在以前,Moderntec 对这些导体采用的是电缆和接线片系统。在这些系统中,客户购买成卷的线缆,将这些线缆切割成他们所需的尺寸,并使用称为“接线片”的金属环将其连接到设备上。这些系统可能会难以安装且耗时,因为工人需要进行大量的切割和连接作业。
nVent 经销商 DAS Korea 了解到该公交车充电项目,认为 nVent 产品可满足 Moderntec 的需求,并能够为电缆和接线片系统提供更便捷的替代方案。DAS Korea 与 Moderntec 合作,在其充电站的电源装置中采用 nVent ERIFLEX IBSB 导体。在这背后,nVent 的代表分享了公司在 IBSB 导体和电动汽车 (EV) 市场方面的丰富经验,并回答了 Moderntec 公司提出的所有问题。
nVent ERIFLEX IBSB Advanced 是一种电线替代解决方案,用于安全、高效地传输电流。与电缆和接线片系统相比,它更易于安装并提供更多设计选项,因为它比传统电缆更灵活,客户可以根据他们需要的确切规格来进行订购。这意味着 Moderntec 可以精确说明他们所需的 IBSB 长度并仅购买所需的部分,以降低电缆的库存,而不是一次性购买大量电缆并自己将其切割成所需的尺寸。
同时,IBSB Advanced 导体还提升了 Moderntec 电源装置的安全性和可靠性。nVent ERIFLEX Advanced Technology 导体的绝缘性能非常高,使电气连接更为可靠。Advanced Technology 中的绝缘材料采用最新的安全技术,即低烟、无卤和阻燃 (LSHFFR)。在安装和使用过程中,这些特性有助于确保电气设备和人员的安全性,从而帮助 Moderntec 符合严格的国际安全标准,以便他们可以更轻松地扩大规模并为更多客户提供服务。
“采用 nVent ERIFLEX IBSBS 后,我们的总安装成本和时间得以减少:IBSB 可以直接连接到主 MCCB 上,安装非常简单,无需任何特殊工具。”Moderntec 的制造总监 Kim 先生说道。
nVent 可帮助我们的客户轻松完成各种复杂项目。虽然 IBSB Advanced 的材料成本高于电缆和接线片系统,但考虑到安装简便性、省时性、库存和劳动力成本的降低,在他们的电动公交车充电器中将电缆和接线片系统替换为 IBSB Advanced,确实让 Moderntec 公司节省了资金。
全球各地的城市都在为公共交通寻找更加可持续的选择。随着电动汽车技术的每一次创新,像 Moderntec 一样的公司被要求提供必要的基础设施,以维持系统的运行。IBSB 的可靠性让 Moderntec 确信,其充电器可以为电动公交车提供所需的电力。