电信应用
提高网络服务和可靠性的解决方案
如果雷击经常导致网络服务中断怎么办?快速部署能够承受环境条件的可靠网络基础设施对电信业至关重要。无论是用于无线、有线、边缘计算、核心网络还是数据中心应用的设备,我们都可提供连接和保护电气和电子资产的解决方案,帮助电信行业的客户避免服务中断。
nVent ERICO 解决方案可防止电气噪声、电源和雷击干扰,并在高密度电力应用场景中简化电气连接。 nVent 提供一系列高质量产品,使我们功能强大的品牌组合可满足并超越相关行业标准。
再加上我们的全球制造足迹和全球支持网络,nVent 是支持您的电信基础设施部署的理想合作伙伴,其解决方案可为关键资产提供高枕无忧的保护,为特定需求量身定做,并可扩展以实现增长,帮助您发展并实现最佳投资回报。
应用和解决方案
适用于电信核心中央办公室的解决方案
作为电信网络的主要交换设施和核心部分,中央办公室容纳用于执行数据交换和路由、计费、网络管理和其他基本功能的设备。中央办公室装有大型 AC 和 DC 电源系统,以随时提供连续电源。保护这些地方安装的敏感、关键任务电子设备,免受雷电感应浪涌、电力系统瞬变和电气噪声的影响非常必要。凭借领先的经验和专业知识,nVent 为核心中央办公室基础设施提供适用于电气保护、电源连接和电缆管理的解决方案。
适用于固定基础设施的解决方案
固定线路网络(包括光纤和电缆网络)是中心主干网,用于满足消费者和网络(如 4G LTE 和 5G)日益增长的数据需求,此外还具有承载紧急和国防通信的功能。部署固定线路基础设施(包括双绞线铜缆、光纤和混合光纤同轴网络)可能具有挑战性,尤其如果在主要道路和街道上方或下方进行光纤网络的施工和维护工作。nVent 提供固定线路网络所必需的解决方案。
需要为大多数铜缆和光纤网络使用 nVent ERICO 接地与连接解决方案,防止损坏关键的地下和架空铜缆和光纤电缆。接地与连接在人员安全方面也起着关键作用,因为我们确保维护人员工作区域、人孔、手孔和电杆安装用户接入点的正确接地与连接。
适用于无线基础设施的解决方案
无线电信基础设施包括微波塔、蜂窝塔、5G 小蜂窝和安装在建筑物屋顶的天线。这项技术对于我们所依赖的日常通信活动至关重要,包括电话、电子邮件、社交媒体以及文件和数据交换。如今,无线基础设施处于电信行业快速技术进步的中心,包括 4G LTE、5G 以及智能连接和物联网设备。
无线电信基础设施已经是一个复杂的电气环境,但其面临的严重不利条件也可能会导致网络中断。例如,大型塔架受到直接雷击,通过通信馈线进入建筑物、掩蔽处或机柜,从而损坏关键资产,同时电力线路的浪涌也会损坏设备。nVent ERICO 提供的最佳实践解决方案有助于降低任何类型的无线基础设施应用领域的损坏风险。
适用于边缘计算的解决方案
边缘计算指的是一个分布式 IT 网络,在该网络中,数据收集和存储的计算都在附近进行。边缘计算的好处包括提高带宽,实现实时数据处理和响应。这需要从网关到“云”的几个分散式基础设施层(边缘设备和边缘数据中心)。边缘计算系统由更小、更快的电子设备供电,其中保持其成本高效的高可用性(正常运行时间)一直是一项挑战。nVent ERICO 提供适用于室外机柜的接地和保护解决方案
适用于卫星通信的解决方案
目前有数千颗卫星围绕地球运行,使用的电信应用包括电话、无线电、电视、互联网接入、全球定位系统、数据收集以及军事用途。与光纤和微波无线电发射塔相比,这些卫星具有接收和向地球发送信号的能力,因此能够快速建立通信链路,而不需要大量的地面基础设施。
新一代近地轨道 (LEO) 卫星技术的进步包括发射能力的提高、通信协议的更新和延迟的降低,将使数以万计的卫星能够发射到轨道上,这就需要大量的卫星地面站。nVent 随时准备提供连接和保护各种应用的地面卫星通信设备的解决方案;
nVent ERICO 为卫星通信地面站提供电气保护解决方案,包括防雷、接地与连接以及浪涌保护。
培训和资源
希望了解更多?
是否有准备好进行规划的项目?
与我们联系,了解我们如何利用接地与连接解决方案、专业知识或产品提供帮助。