Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

nVent SCHROFF 案例研究

Case Studies page-Hero Banner
nVent SCHROFF 案例研究
创新进行时

了解 nVent 如何通过创新型电子解决方案连接和保护全球客户。

联系我们
Varistar CP MIL Key Visual

海军 19" Varistar CP MIL 机柜

美国海军与一家电子集成商签订合同,旨在打造一个先进的平台,用于解决一项任务关键型水下挑战。客户需要一款符合 MIL 规格的 COTS 机柜。 挑战 该客户首次涉足海军应用领域。因此,他们希望军用机柜制造专家 nVent SCHROFF 能够在机柜设计与采购流程中为其提供指导,确保其电子设备在严苛的海上军事环境中得到有效保护。 解决方案 nVent SCHROFF 设计了一款坚固的防振机柜,并确保 BoM 符合 DFARS 的可追溯性要求,同时满足其他主要承包商的下游规范。 此外,nVent SCHROFF 还为客户进行了各种测试: 根据 MIL-DTL-901E 执行 DSSM 跌落台测试,负载重量为 460 千克 根据 MIL-STD-461G...
Varistar CP MIL Battleship Grey

海军 19′′ 机柜

欧洲客户需要定制尺寸的 COTS MIL 机柜, 以保护其在海军舰艇上新安装的通信系统。 挑战 客户面临独特挑战,因为这次所需机柜的尺寸远小于他们以往项目使用的机柜。除了海军应用本身的严格要求外,空间限制也是一大关键因素。 客户将这一机会交由 nVent SCHROFF 来确定解决方案,因为客户此前已在多个项目中使用过 nVent SCHROFF 的 Varistar 和 Varistar CP MIL 机柜。客户还实地参观了位于德国施特劳本哈特的 nVent SCHROFF 工厂,深入了解其内部实力。 这增强了客户对机柜解决方案的信心,使其能够更专注于自身的核心业务。 解决方案 nVent SCHROFF 的工程师和销售团队与客户会面,了解项目中独特的空间限制和散热挑战。通过评估,nVent SCHROFF 发现客户需要定制内部设备及布线安装方案。此外,为解决狭小空间内的散热问题,nVent...
nVent SCHROFF ESS Case Study - news article image

nVent SCHROFF 为欧洲散裂中子源(世界上最强大的中子源)的加速器设备提供成功的保护和冷却解决方案

摘要: 地点:瑞典隆德 情况:多学科研究机构欧洲散裂中子源 (ESS) 基于世界上最强大的线性质子加速器,寻求先进的密封和冷却系统解决方案来保护加速器的控制系统。 解决方案:用于控制加速器的电气/电子设备的机柜解决方案。 结果:全面的解决方案满足了密封系统的所有规范和要求,并在预算范围内按时完成。 情况 欧洲散裂中子源 (ESS) 着手建立一个世界领先的多学科研究机构。一旦全面投入运营,该机构将基于世界上最亮的中子源(一种极其先进和复杂的机器)在与材料、能源、健康和环境相关的研究方面实现科学突破。 该机构的设计包括有史以来最强大的线性质子加速器,其中开始了产生用于研究的中子的散裂过程。ESS 加速器的高级要求是在 2 GeV 和 14 Hz 的重复率下提供 2.86 ms 长的质子脉冲。这代表 5 MW 的平均光束功率,目标占空比为 4%。ESS 配备了氦冷钨靶轮、15 台最先进的中子仪器、一套高科技实验室以及超级计算数据管理和软件。复杂的控制系统监控和管理数以万计的设备,并通过硬件、软件和配置数据库网络集成所有机构基础设施的操作。 为了实现这一令人难以置信的科学和工程壮举,研究机构寻求最先进的密封和冷却系统解决方案来连接和保护复杂的电气和电子设备,以控制加速器。nVent SCHROFF...
SCHROFF-WPCS-N01455-QuantumControlElectronics-EN-2404-web

在全球各地的实验室中放置 Qblox 的量子计算控制电子设备

凭借 nVent SCHROFF 和 Koning & Hartman 按需提供的品牌化、半定制化机箱定制服务,Qblox 获得了他们需要的机械支持,以满足其客户规模化需求。 下载数据表
SCHROFF-WPCS-N00132-PXIExpressCampPickering-EN-web

为 Pickering Interfaces 基于 PXI 的电池管理系统 (BMS) 测试设备提供支持,推动电动汽车的研发与生产

依托 nVent SCHROFF 的模块化 PXI/PXIe 技术,Pickering Interfaces 为其汽车行业客户提供可靠且可扩展的测试设备,用于验证电动汽车中的关键性电池管理系统 (BMS)。 下载数据表
Intilion, electronics cabinet, battery storage solutions

ECOSTOR:为您的电池储能二次利用解决方案提供量身定制的保护

Ecostor 是一家能源存储原始设备制造商 (OEM),需要为电池储能应用设计一款用于存放重型汽车电池的解决方案。他们要求解决方案具有重型、可移动、灵活、抗冲击和振动的特点。 在计算了创建专有解决方案的时间和成本后,Ecostor 选择了 Schroff Varistar CP 移动机柜。 下载数据表
Intilion, energy storage systems

INTILION:移动和固定储能系统

Intilion 向 nVent SCHROFF 提出了自己的期望。他们希望开发固定的商业存储解决方案,该方案能够支持 60 kWh 到 500 kWh 的电量,并且非常适合各种应用,例如帮助客户避免负荷峰值、优化光伏系统内的能耗,为电力交通提供基础设施,甚至确保离网村庄实现电气化。 下载数据表
VPX XMC Carrier

案例研究 - VPX XMC 载板

我们帮助了一家位于美国的客户,该客户专注于航空航天与国防、电信和金融市场的硬件设计和 FGPA。客户需要能够兼容具有不同热点位置的不同 XMC 模块。 挑战 由于该特殊应用需要灵活的把手定位,他们一直难以找到符合要求的 XMC 载板。他们需要 4 个 SFP+ 端口,要求能够支撑机加工把手,同时把手不会对插头造成干涉。 解决方案 nVent SCHROFF 能够提供设计灵活性以满足这一应用要求,而其他供应商均无法交付合适的方案。我们与客户的设计团队合作开发了一种定制设计,能够满足他们所需的插头配置,并且不会干涉到机加工把手。 项目详情: 地点:北美洲 行业:国防/安全 技术:加固型 VPX XMC 载板 产品范围:从原型到生产 日期/时间范围:2020
testing rack, electronics cabinet

用于车辆测试测量的定制 VariStar 机架解决方案

我们与一家美国车辆和清洁能源产品生产商合作,打造各种机架选项并搭配定制附件套装,便于客户订购。 要求 本案例研究中的客户是一家位于美国加利福尼亚州的车辆和清洁能源产品生产商。该客户选择 nVent SCHROFF,以在电池充电、放电和热性能测试时对机架安装和非机架安装设备实施传统保护。 挑战 该客户需要能够保护机架安装和非机架安装设备以及两者组合的功能。他们希望灵活地根据测试设备所需的定制选项进行按机柜定制。 解决方案 nVent SCHROFF 销售和设计工程师团队合作对每个机柜进行了评估,并提供了可供按需定制的基础装置解决方案。这减少了所需的部件数,nVent SCHROFF 为每个机柜打造了具有通用性能的附件套件,适用于任何配置。nVent SCHROFF 与客户建立了良好的合作关系,客户非常乐意再次让 nVent SCHROFF 解决他们的所有独特机柜配置需求和附加组件要求。这使得 nVent SCHROFF 能够向客户提供最佳的配置、成本和周期时间。 项目详情 地点:北美洲 系统类型:19" 机柜 技术:Varistar 产品范围:19" 机柜,IP55 日期/时间范围:2019 下载案例研究
Vortex Customer Success Story Images

为客户专门定制的机柜系统

我们与 Vortex Systems 合作,为一位政府客户打造了一个定制机柜配置,其中包括专用支架和灵活定制。 要求 Vortex Systems LLC 是一家位于康涅狄格州恩菲尔德的公司,主营手动或自动地面支持飞机组件测试设备。他们在寻找一家能够灵活地对机柜(尤其是小批量的机柜)进行定制化修改的机柜生产商,最终选择了 nVent SCHROFF。 挑战 nVent SCHROFF 能够帮助解决 Vortex Systems 的要求,可实现仅对一个机柜的更改。nVent SCHROFF 在设计阶段提供帮助,并能在最初的机柜交付之后满足更换附件和硬件的请求。 解决方案 nVent SCHROFF 能够帮助客户实现标准化的机柜平台,同时保持灵活性,根据 Vortex Systems 的需求来增加所需的机柜数量。nVent SCHROFF 还创建了专用支架,协助 Vortex...
Schroff custom cabinet for Tech180

案例研究 - Tech180

Tech180 是一家快速成长型技术公司,通过为未来车辆提供测试设备,不断推动航空航天工程发展。他们的可重新配置平台利用现成硬件为航空航天客户创建定制解决方案,使成本昂贵、自定义工程测试系统成为了过去。Tech180 首席运营官 Roy Walker 说:“我们在找机架托管我们的标准架构,但尺寸都不太合适。” 挑战 使用现有的 VariStar 机柜,Tech180 需要 nVent SCHROFF 创建自定义配置,以满足项目所需的特定尺寸。 解决方案 我们不仅能在现有的 Varistar 机柜中创建自定义配置,还能为机架进行其他自定义调整,包括拆分侧面板以便于维护。这能帮助我们大大减少创建系统所需的工程量,帮助 Tech180 及其客户按计划向前推进。Walker 表示:“整个过程中,与 Schroff 的合作非常顺畅,我们对结果感到非常满意。” 项目详情 地点:北美洲 行业:航空电子设备测试测量 技术:Varistar Deco 产品范围:19" 机柜,带钢架和保护层...
Seismic Racks, MIL Cabinet, Ruggedized Electronics Cabinets

案例研究 - 商用航空

本案例研究中的客户是世界上最大的航空航天与国防产品供应商之一,总部位于北卡罗来纳州,主要从事商用和商务航空、军用和国防、直升机、航天和网络通信领域。该客户找到 nVent SCHROFF,他们需要为某政府客户开发安全机柜。 挑战 鉴于其政府客户需要的是具有独特尺寸、冷却和其他功能的安全机柜,nVent SCHROFF 能够在整个项目期间针对客户面临的挑战提供多种解决方案: nVent SCHROFF 提供了大量初始定制解决方案,以满足客户的迫切需求。 在接受和部署初始配置之后,对类似的程序使用最终基础版本的几种变体。 nVent SCHROFF 甚至在构建过程中改装了一个机柜,以满足客户订购之后才确定的要求。 解决方案 nVent SCHROFF 不仅能够在现有 VariStar 机柜内构建定制配置,还能容纳机柜的其他必要定制。设计团队针对客户需求提供了一系列解决方案,并能掌控不断变化的需求,同时相较于其他参与同类零件供应的供应商,可提供卓越的交付周期和成本对比优势。这使得 nVent SCHROFF 能够向客户提供最佳的配置、成本和周期时间。 项目详情: 地点:北美洲 行业:商用航空电子设备 技术:Varistar 机柜 产品范围:19” 机柜,带钢架...